工具/软件:
亲爱的女士们、先生们、
我们基于您的 TPS62110构建了一个设计。 TPS62110的输入电压也会馈送到我们器件的射频输出端。
如果我在射频输出端测量频谱、我发现 TPS62110似乎在160khz 而不是1MHz 下工作。
如果使用连接到我们器件的评估板、我发现开关频率为1MHz、符合预期。
这种行为的原因是什么以及如何解决。
我附上了 Sprectrum 分析仪的屏幕截图、示意图和布局。
您能提供建议吗?
谢谢
Uwe Keppler
Polytron Electronics