This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:振荡器频率错误

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504865/tps62110-wrong-oscillator-frequency

器件型号:TPS62110

工具/软件:

亲爱的女士们、先生们、

我们基于您的 TPS62110构建了一个设计。 TPS62110的输入电压也会馈送到我们器件的射频输出端。

如果我在射频输出端测量频谱、我发现 TPS62110似乎在160khz 而不是1MHz 下工作。

如果使用连接到我们器件的评估板、我发现开关频率为1MHz、符合预期。

这种行为的原因是什么以及如何解决。

我附上了 Sprectrum 分析仪的屏幕截图、示意图和布局。

您能提供建议吗?

谢谢

Uwe Keppler

Polytron Electronics

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Uwe Keppler、

    您能分享一些开关波形吗?

    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看随附的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uwe Keppler、  

    我看到8V 输出轨上有一个22k Ω 电阻器。 输出上是否有任何额外负载? 否则、如此低的负载电流会将器件推入跳跃模式、在此模式下、器件开始跳过1MHz 脉冲以提供更高的效率。 因此您将观察到较低频率分量为初级分量。  


    此致、

    Himanshu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    没有额外的负载。 由于 synv 引脚实际连接到 GND、器件是否可以处于 PFM 模式?

    这是否是观察到160kHz 开关频率的原因?

    数据表中没有有关 PFM 模式下的开关频率范围的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Uwe Keppler、

    是、如果您将 SYNC 连接到 GND、则器件将在低负载下以 PFM 模式工作。 此工作模式下的频率将取决于负载值。 在这种情况下、它恰好接近160kHz。 如果要在1MHz 下运行器件、应为 SYNC 引脚提供高电平: