This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1689:询问 TPS1689电子保险丝配置

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505803/tps1689-inquiry-about-tps1689-efuse-configuration

器件型号:TPS1689

工具/软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我希望此消息能帮您找到答案。

我目前正在开发一款在汽车应用中使用 TPS1689电子保险丝的原型、正在取代标准保险丝。 我计划在建议的 VIN 范围(9V-80V)内的电池(11V-16V)与负载之间连接电子保险丝。 我想将 ILIM 设置为低至1A。 但是、数据表指定了 V_IREF = 0.3V 时的最小过流阈值为2A。 是否可以将过流阈值调整为1A?

此外、我还有一个问题:如果我并联两个 TPS1689器件、则最大过流阈值将从20A 增加到40A。 这是否也意味着最小过流阈值会从2A 增加到4A?

感谢您的帮助。 我期待您的答复。

此致、

Ömer μ s  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Omer、

    是、 建议的最小 OCP 将随没有器件而变化。   

    您可以保持1A、我认为不是主要问题。  

    此致  

    Kunal Goel