请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1689 工具/软件:
尊敬的德州仪器(TI)支持团队:
我希望此消息能帮您找到答案。
我目前正在开发一款在汽车应用中使用 TPS1689电子保险丝的原型、正在取代标准保险丝。 我计划在建议的 VIN 范围(9V-80V)内的电池(11V-16V)与负载之间连接电子保险丝。 我想将 ILIM 设置为低至1A。 但是、数据表指定了 V_IREF = 0.3V 时的最小过流阈值为2A。 是否可以将过流阈值调整为1A?
此外、我还有一个问题:如果我并联两个 TPS1689器件、则最大过流阈值将从20A 增加到40A。 这是否也意味着最小过流阈值会从2A 增加到4A?
感谢您的帮助。 我期待您的答复。
此致、
Ömer μ s