This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1101:负电源(PoE -54V) MOSFET 开关启用设计讨论

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TS3A5018, TPS1101, LM7480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501058/tps1101-negative-power-poe--54v-mosfet-switch-enable-design-discuss

器件型号:TPS1101
主题中讨论的其他器件:TS3A5018、TPS23881、 CSD18536KCSLM7480

工具/软件:

尊敬的 Sirs:  

电流,我有一个电源使能控制设计要求作为列表,之后会选择 TI pmos & nmos 组合解决方案;但是,不确定这个想法是否好?!  

项目源将提供"-54V (负电压)"电源轨和开关状态(平均切断)的可能设置关闭状态、然后具有外部信号来控制启用开启/关闭、  

下面是我的设计示例:   

[注:+54V_EDGE 等于-54V (负)电源轨]

BRS

作者:Neil Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neil、

    应在 VEE 和 PMOS 之间添加一个电阻器。

    这是一种用于电平转换和反相信号的常用方法。  我看不出这个计划有什么问题。

    此致、

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chuck:  

    VEE 如何更改为 POEGND (0V)信号?!  在我看来、成功导通将无法正常工作。

    对于 POEGND 信号、采用 TI.MUX/TS3A5018实现直接导通/关断 但额外考虑当前的反向、我的领导认为这不是一个好主意。 那么、您在这里有什么解决方案想法吗? 任何参考原理图都可以共享该器件或不共享该器件。  

    希望 VEE (负电压、-54V)和 POEGND (0V)信号可以使用相同的解决方案切换开/关、无论使用何种芯片组或 MOSFET 方法。  

    BRS

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neil、

    我将把这个问题转交给我们的 POE 团队、这是我错了、他们最好回答这个问题。

    Chuck

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    您能否提供 PoE 原理图? 谢谢!

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    我先澄清一下这个问题、因为我认为没有必要提供相对 PoE 原理图、如果需要、您可以参考 TI.TPS23881。  

    这个问题轻率地说, 金手指已由自己定义为快照;左侧是自定义的,右侧是标准引脚。  

    现在、我们采用自定义设计原理图、但计划在将来插入标准连接器外形执行相对验证任务。 这就是原因  我们必须使用类似的 MOSFET 开关/芯片组来导通/关断信号 、主要目的是避免在插入标准连接器时出现信号短路情况。  

    注:+54V_EDGE =负-54V/ GND_POE:POE 参考接地  

    那么、您是否有任何相对相似的设计主题可以分享它?! 欢迎我们可以 Brian stroming 来弄清楚这里, Tks 你!

    BRS

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    在我自己进行大脑操纵后、我在这里提供了负电压(-54V_EDGE)和 POEGND (接地)信号相对开关导通和关断原理图、请帮助进行审阅、如果您有任何意见、欢迎使用。  

    常见的情况是、我认为两个启用开关的开/关都可以成功启用?! (用于软件控制高电平/低电平)  

    1.-54V_EDGE (负电压)  

    2. POEGND (接地)  

    上面的两个原理图、请查看它和许多 tk!

    BRS

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Neil、

    感谢您的答复。 我会查看您的 原理图、并在2-4个工作日内恢复正常。

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    我可以假设您的电路如下所示?  您能标记一下注入 TPS1101电路的位置吗?

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:  

    是的、+/- 54V 电路与您的快照图类似。  

    收到之前的最新设计原理图后、您可以看到 P-MOSFET 将更改为使用 N-MOSFET、并选择 TI-CSD18536KCS、该器件可支持高达60V/VDS 要求。  

    无论-54V_EDGE 或 POEGND 两个信号如何、都将实现相同的 N-MOSFET 组件以实现开关的打开/关闭。  

    如果您对这里有任何评论、欢迎您的光临。  

    BRS

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 今天关闭、抱歉您请求延迟响应。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Neil、

    感谢您的答复。   

    请问您是否想在高侧安装一个带有两个 FET 和 LM7480等控制器的双向块电路? 因此、您能够将 +/- 54V 与另一个电压源进行 ORing?

    此致、

    DIAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    列出了两个 FET 的实际原因:  

    1.第一个 FET /左侧用途:负电压接通开关实现旁路的意义,从 S --> D  

    2.第二个 FET/右侧用途:避免反向电流/电压造成这种设计线路接通的情况发生  

    最重要的是、这就是在这里放置两个双向 FET 设计的原因。  

    在本例中、我们只期望负电压(-54V)和 POEGND 信号能够开启开关 FET 设计、不会插入正电压(>0V)条件。  

    您认为这两个设计原理图是否都可以缩减? 请让我知道你的想法在这里, tks !!

    此致  

    Neil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neil、

    感谢您的答复。  

    抱歉、我们没有相关的 PoE 参考设计。 理想二极管控制器团队可能具有相关的 双向断路器。

    TI 的 PSE 可以通过将/RESET 引脚设为低电平来推迟、这更常见的情况是 禁用 PSE。  

    但在 PoE 电路中添加双向 FET 以实现类似目的是很常见的、 请确保 需要仔细计算双向 FET 前后的电容值。 通常、输出侧的电容器远小于功率输入侧(10 x Cout < Cin 通常取决于应用)、否则当 FET 导通时、输出电容器需要非常高的浪涌电流、从而可能导致过流保护。  

    希望上述信息能有所帮助、如果您有其他问题或疑虑、请告知我。  

    此致、

    DIAN