请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25833-Q1 工具/软件:
您好的团队、
当电流限制设置为2A 并且连接了与 Apple 的分压器(D+:2.7、D-:2.7V)兼容的器件、尝试流动2.4A 电流、或者当器件在 CC 引脚上识别到5V/3A 并尝试流动3A 时、充电器(IC)侧始终处于限流状态。 在这种情况下、充电器(IC)侧将处于电流始终受限的状态。
这种使用是否有任何问题?
另外、如果有任何符合以下规格或没有电流限制的用途、请告知我们。
DCP 短路模式兼容器件
Apple 分频器(高达2A)
YD/T 1591-2009
最大值 5V/2A
此致、
Ryu。