This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25833-Q1:限流行为

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505408/tps25833-q1-current-limiting-behavior

器件型号:TPS25833-Q1

工具/软件:

您好的团队、

当电流限制设置为2A 并且连接了与 Apple 的分压器(D+:2.7、D-:2.7V)兼容的器件、尝试流动2.4A 电流、或者当器件在 CC 引脚上识别到5V/3A 并尝试流动3A 时、充电器(IC)侧始终处于限流状态。 在这种情况下、充电器(IC)侧将处于电流始终受限的状态。
这种使用是否有任何问题?

另外、如果有任何符合以下规格或没有电流限制的用途、请告知我们。

DCP 短路模式兼容器件
Apple 分频器(高达2A)
YD/T 1591-2009
最大值 5V/2A

此致、
Ryu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    由于负载电流高于 OC 阈值、芯片不会处于正常模式。 您需要释放电流限制(最大3.5A)才能使其正常工作。

    对于您的规格、最大2A 需要受到接收器件的限制。 如果受供电方和受电方请求限制更多、则会导致 OC 故障。

    BR、

    Ke Wang