请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1HB35-Q1 工具/软件:
您好:
TPS1HB35X-Q1系列能否在 VBB 引脚上的电压大于28VDC 的情况下运行? 可以看到、数据表具有正常、扩展低电平和扩展高电平工作模式。 VBB 上的钳位电压看起来为40V。 我正在20 - 32VDC 的电压范围内运行此器件、这是安全的还是会被钳制?
Dave
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好:
TPS1HB35X-Q1系列能否在 VBB 引脚上的电压大于28VDC 的情况下运行? 可以看到、数据表具有正常、扩展低电平和扩展高电平工作模式。 VBB 上的钳位电压看起来为40V。 我正在20 - 32VDC 的电压范围内运行此器件、这是安全的还是会被钳制?
Dave
尊敬的 Dave:
对于该器件、VBB 的建议工作电压范围为6V 至18V。 VBB 的扩展工作电压范围为18V 至28V。 尽管 绝对最大值为36V、但正常条件下的工作电压不应超过28V。 该器件具有两个电压钳位、一个主要用于钳制电源线上的正瞬态、另一个用于在关闭电感负载时钳制 FET 上的电压(请参阅 数据表中的第9.3.1.3节"电压瞬态")。 否、该器件不应将 VBB 钳位在32V、因为它低于钳位阈值。
此致、
Rishika Patel