This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB35-Q1:工作电压

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504491/tps1hb35-q1-operating-voltage

器件型号:TPS1HB35-Q1

工具/软件:

您好:

 TPS1HB35X-Q1系列能否在 VBB 引脚上的电压大于28VDC 的情况下运行? 可以看到、数据表具有正常、扩展低电平和扩展高电平工作模式。 VBB 上的钳位电压看起来为40V。 我正在20 - 32VDC 的电压范围内运行此器件、这是安全的还是会被钳制?

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:

    对于该器件、VBB 的建议工作电压范围为6V 至18V。 VBB 的扩展工作电压范围为18V 至28V。  尽管 绝对最大值为36V、但正常条件下的工作电压不应超过28V。 该器件具有两个电压钳位、一个主要用于钳制电源线上的正瞬态、另一个用于在关闭电感负载时钳制 FET 上的电压(请参阅  数据表中的第9.3.1.3节"电压瞬态")。 否、该器件不应将 VBB 钳位在32V、因为它低于钳位阈值。  

    此致、

    Rishika Patel