This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:关于 StateofCharge 自动下降

Guru**** 2557190 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1500823/bq40z50-r2-about-stateofcharge-automatically-drops

器件型号:BQ40Z50-R2

工具/软件:

你(们)好  

电池充满电后;静置后、SOC 和 RM 将自动下降。 请帮助了解原因;谢谢!

e2e.ti.com/.../20250412.loge2e.ti.com/.../20250325.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    此问题已分配并将进行审核。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan

    我尚未收到任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    团队仍在审查该问题、但与此同时、您能否附上适用于 chemID 的 GPPCCHEM 报告来进行验证。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6355.GPC_5F00_report.txt

    您好 Alan  

    请参阅附件。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPC-ID2700.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    观察之前发送的日志文件、在 RSOC 从100变为99时、剩余容量略有下降。 剩余容量取决于此时进行的电压仿真、此时进行的电压测量很可能导致电压降低。 是否有任何待机电流可能导致电压降低但被死区隐藏?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Anthony

    是否可以解决这个问题? 电池包未连接任何东西;电流和平均电流也为0、但当死区从3mA 更改为0mA 时、电流和平均电流将发生小于3mA 的跳变;

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外,我发现 RemCap 不保持下降;它可以固定后的大约10mA H;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    这里使用的是哪种类型的电池? 我看到、在充电后的整个休息期间、电压会一直下降、直到日志文件的末尾永远不会达到完全放松的点。

    请注意、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony
      锂离子聚合物电池、另一个电池已达到2小时的放松时间;虽然 SOC 没有下降到99 %,但 remcap 也会自动下降;我们能从数据中改善这个问题吗? Thankse2e.ti.com/.../20250418.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Anthony

    您能否帮助确认任何更新?

    请注意、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    问题正在审核中、请留出更多时间进行审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您是否可以尝试将 IT Gauging Configuration 寄存器中的 RELAX_SMOOTH_OK 位更改为0? 这应该允许电量监测计在电量监测计处于张弛状态时不更改 RSOC 值。

    此致、

    Anthony