This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ41Z50:BQ41Z50未使用引脚机密性

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503877/bq41z50-bq41z50-unused-pin-confiuration

部件号:BQ41Z50

工具/软件:

尊敬的团队:

在 BQ41Z50数据表中、建议一些未使用的引脚保持悬空、而其他引脚可通过20kΩ 电阻器连接到 VSS 或保持悬空。

我想澄清几个问题。

  1. 为什么未使用的引脚之间的处理方式存在差异?

  2. 对于允许20kΩ 下拉的引脚、多个引脚能否共享一个20kΩ 电阻器?

  3. 在悬空和使用20kΩ 下拉之间、通常首选哪个选项?

谢谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    此问题被分配的人员也不在办公室、请留出一段时间让他查看此问题。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Unknown 说:
    为什么未使用的引脚之间的处理存在差异?

    这些是设计团队根据内部电路要求或引脚功能需求提出的要求。  

    Unknown 说:
    对于允许20kΩ 下拉的引脚、多个引脚是否可以共享一个20kΩ 电阻器?

    我可以与设计团队核实。

    在浮动和使用20kΩ 下拉菜单之间、通常首选哪个选项?

    请遵循数据表。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    从设计工程师那里、我能够从他那里获得这些信息

    Unknown 说:
    对于允许20kΩ 下拉的引脚、多个引脚是否可以共享一个20kΩ 电阻器?

    "是的、未使用的引脚共用一个20k Ω 下拉电阻器"

    Unknown 说:
    为什么未使用的引脚之间的处理存在差异?

    "如果对地短路、一些未使用的引脚可能会增加漏电流、请遵循每个引脚的数据表建议"

    谢谢您、
    Alan