请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ41Z50 工具/软件:
尊敬的团队:
在 BQ41Z50数据表中、建议一些未使用的引脚保持悬空、而其他引脚可通过20kΩ 电阻器连接到 VSS 或保持悬空。
我想澄清几个问题。
-
为什么未使用的引脚之间的处理方式存在差异?
-
对于允许20kΩ 下拉的引脚、多个引脚能否共享一个20kΩ 电阻器?
-
在悬空和使用20kΩ 下拉之间、通常首选哪个选项?
谢谢。
此致、