This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55287:电流限制控制

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506384/tps55287-current-limit-control

器件型号:TPS55287

工具/软件:

您好、我开发了照明系统板和软件、并使用 TPS55287为不同用例产生优化的电压。  一切都运行良好、没有重大问题。  但我有一个关于 TPS55287输出电流限制控制的快速问题。

在 TPS55287数据表的第7页中、如果显示了电流检测电阻 mV/位的2个不同值、则显示了30mV 和50mV 的值、但在文档的其余部分中、该值始终显示50mV。

但是、在我的应用中、我使用了一个10毫欧的电流检测电阻、我观察到30mV/位的电流限值不是50mV/位。  哪一个是正确的、或者可能有2个 IC 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    感谢您联系我们。 有一个寄存器用于设置 ISP 引脚和 ISN 引脚之间的电流限制目标电压。 这意味着当输出电流满足电流限制时的最大电压。

    例如、如果设置50mV、电流检测电阻为10m Ω、当输出电流为5A 时、该电阻上的电压达到50mV、将触发电流限制。  如果设置30mV 并且电流检测电阻为10m Ω、则当输出电流为3A 时、越过该电阻的电压达到30mV、将触发电流限制。

    请检查您的寄存器值。

    此致、

    木林  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的澄清。  尽管我将10毫欧用作电流检测电阻器、但我观察到当我更改电流限制寄存器值时输出电流30mA 增加、我认为这是因为我电路板上的迹线和过孔电阻增加到10m Ω、从而产生实际上高于10毫欧的有效电阻。  我可以在代码中对此进行调整。