工具/软件:
您好、我开发了照明系统板和软件、并使用 TPS55287为不同用例产生优化的电压。 一切都运行良好、没有重大问题。 但我有一个关于 TPS55287输出电流限制控制的快速问题。
在 TPS55287数据表的第7页中、如果显示了电流检测电阻 mV/位的2个不同值、则显示了30mV 和50mV 的值、但在文档的其余部分中、该值始终显示50mV。
但是、在我的应用中、我使用了一个10毫欧的电流检测电阻、我观察到30mV/位的电流限值不是50mV/位。 哪一个是正确的、或者可能有2个 IC 版本?