工具/软件:
您好:
我将在低温(5°C)下对电池进行充电测试、并测量流入电池的电流。
编程的充电完成计时器为30分钟。
我预计在凉温下、安全计时器会减慢2、因此充电完成计时器也会减慢(1小时)。
但30分钟后充电仍然停止。
下面是我在充电停止之前读取的 I2C 寄存器:
| 进行登记 | 0x05 |
| REG01 | 0x1A |
| REG02 | 0x8A |
| REG03 | 0x00 |
| REG04 | 0x9D |
| REG05 | 0x8F |
| REG06 | 0x66 |
| REG07 | 0x55 |
| REG08 | 0x3C |
| REG09 | 0x03 |
| REG0A | 0x88 |
| REG0B | 0x44 |
| REG0C | 0xA5 |
您是否知道加注计时器在低温条件下不会变为1小时?
谢谢