This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:12V 输入时的充电电流问题。

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1502760/bq24610-charge-current-problem-at-12v-input

部件号:BQ24610

工具/软件:

你好,我设计了一个充电的台灯,但我有一个问题. 我的电路在12V 电压下无法工作。  将电池充电电流设置为4A。 它在12V 电压下以1.2A 的电流充电。 我尝试逐渐降低输入电压。 当达到6V 时、我看到电流为3.9安培(在10m Ω 电阻器上测得为0.039V)、但电路会发出不同的声音(例如饱和声音)。 我想在12V 的电压下使用4A 电流为其充电。 我在做什么? 我在下面添加了电路原理图。

PCB 布局;

示波器图像;

示波器上的信号显示进入电感器输入端的信号。

12V (1.3A 充电电流):  

8V (1.3A 充电电流):  

6V (3.9A 充电电流):  

数据表;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘了写。 示波器上的信号显示进入电感器输入端的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O2inSpace:

    您的输入电压是多少?

    您的最大电池电压是多少?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    输入电压为12V、

    我将使用5节并联的18650锂离子电池。 标称电压为3.7V、maksimum 充电电压为4.2V。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人可以帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O2inSpace:

    感谢您的耐心。 TI 因为度假而不在办公室。

    SW 信号上存在高振铃噪声

    如果添加2-10欧姆的栅极电阻器、您会看到任何变化吗?

    如果在 SW 和 PGND 之间添加 RC 缓冲器电路(10 Ω 电阻器、330pF -1nF 电容器)、您是否会看到任何变化?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Christian:

    我将6.8 Ω 电阻连接到 MOSFET 的栅极、并添加了缓冲器(10 Ω 和470 pF)、然后测量充电电流。  充电电流从1.2安培增加到2.1安培。 我通常将其设置为4安培。 我使用示波器测量了电感器输入端、信号会更好一些。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O2inspace、

    I addet 6.8 Ω 的 MOSFET 栅极电阻、我添加了缓冲器(10 Ω 和470 pF)、然后测量充电电流。  充电电流从1.2安培增加到2.1安培。 我通常将其设置为4安培。 我使用示波器测量了电感器输入、信号会更好一些。

    我认为增加缓冲电路上的电容应该会进一步增大充电电流。 我的担心是开关节点上的振铃。

    此致、

    基督教。