工具/软件:
你好,我设计了一个充电的台灯,但我有一个问题. 我的电路在12V 电压下无法工作。 将电池充电电流设置为4A。 它在12V 电压下以1.2A 的电流充电。 我尝试逐渐降低输入电压。 当达到6V 时、我看到电流为3.9安培(在10m Ω 电阻器上测得为0.039V)、但电路会发出不同的声音(例如饱和声音)。 我想在12V 的电压下使用4A 电流为其充电。 我在做什么? 我在下面添加了电路原理图。

PCB 布局;

示波器图像;
示波器上的信号显示进入电感器输入端的信号。
12V (1.3A 充电电流):

8V (1.3A 充电电流):

6V (3.9A 充电电流):

数据表;