This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:运输模式下的-8 mA 电流为4

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1497422/bq25155-4-8-ma-current-in-shipping-mode

器件型号:BQ25155

工具/软件:

您好、
我的设计使用 BQ25155为单个锂离子电池充电、并使用微控制器为电路供电。 一旦需要关闭、该微控制器会通过 I2C 将 BQ 设置为运输模式。 这主要是有效的、但在一些电路中、我会在关断时看到快速的电荷损失。 在更严重的情况下、  即使大多数线路都显示零电压、我也会测量电池的4.8 mA 电流。 只有我测量任何电压(在所有这些情况下为 Vbat)的器件是 BQ25155上 MR 和 VBAT 的线路。 同一设计的其他电路中的三个其他 BQ (到目前为止为308个)也会消耗一些电流、但仅在0.22和0.5 mA 之间。  

一旦施加电压并且电流随电压上升、就会开始消耗电流。 在 蓄电池处电压为4.08伏时、我测量4.8 mA 。 打开时、电路的行为与设计一致(除常规功耗外、即几乎为5 mA)。 BQ 通过 I2C 进行通信并提供 控制器所请求的3.0V 电压。 电池充电也可以正常工作。 但是、当通过 I2C 发送 BQ 以切 换到运输模式来关闭电路时、电池会继续耗尽。 我已经更换了电池、新电池也出现了同样的情况。

在某处、必须有一个833 Ω 到 GND 的有效电阻。 电路中的电阻器都没有与之接近的任何东西。 此外、电路的 IR 照片(如下所示)显示了 BQ25155所在的热点。

BQ 上的引脚如下:

MR 和 VBAT: 几乎充满电的电池4.08 V

VIO、LS/LDO、LP 均互连、显示0V

SCL、SDA 通过其上拉电阻器连接到 VIO。 我 只能间接测量(在上拉电阻上)我看到 0V 的电压

ADCIN、TS、GND 直接接地或通过适当的电阻器连接到地

有人以前见过这种情况吗? 是否有办法改进 我的电路、从而使 BQ 在运输模式下停止消耗这么多功率? 同样、在总共308个电路中、另外三个电路在运输模式下也会消耗一些电流、但小于1 mA。 其他设备都运行良好、电流低于我的设备范围。 BGA 的单个焊球之间是否存在已知的短路情况、这可以解释 该电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    运输模式静态电流是在这些器件发货前在这些器件上测试的众多参数之一、任何与该规格不匹配的器件都不会向客户提供。 因此、这些器件的静态电流消耗大于150nA 通常表明存在损坏或焊接问题。

    您可以尝试使用这些大电流 IC 进行 ABA 交换吗? 目的是检查同一电路板上的另一个 IC 是否具有相同的电流消耗、以及另一个电路板上的这个 IC 是否会产生相同的电流消耗。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:
    感谢您的回答! 最好知道您测试了运输模式、我也怀疑存在焊接问题。 接下来的步骤是对 PCB 进行 X 射线扫描并将 IC 替换为新 PCB。 但是、我想知道电流的大小是否已经提示了哪些触点可能会缩短。
    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    不幸的是、不是。 4 -8mA 确实超过任何运输模式或有效电池静态电流、因此它们意味着某种负载电流。 由于该器件处于运输模式、因此应禁用 BATFET (PMID 上的0V 确认)、这意味着任何额外的电流都必须直接连接到电池引脚。  

    如果您的原理图显示连接到 BAT 的任何其他器件、则需要查看这些项目、否则可能是焊接问题或器件损坏。 由于您提到这只会在某些器件上发生、并且幅度会有所不同、我预计这不是原理图设计引起的行为。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:
    我认为热成像排除了任何其他部分的罪魁祸首。 此外、我的所有电压测试都只显示了 LED 的 GND 有任何差异(这是可以预期的、因为任何 LED 都是一个微小的光电元件)。 现在我得到了4.8 mA 电路的 X 射线结果、在焊接中没有显示任何故障:


    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我想我可以做得更好:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    如果没有任何焊接问题、这就说明最可能的罪魁祸首是某种 IC 损坏。 您能否尝试将 BQ25155替换为另一个 IC、以确认电路板没有显示正常工作单元的错误?


    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:


    是的、这将是下一步。 请允许我在一周内报告结果。
    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    期待您的结果。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juan:

    现在、三块 PCB 被替换了 BQ25155、并且全都显示零漏电流。 现在、应该 毫无疑问地证明零部件有缺陷(每1000次测试中有3次)。 他们中的两个会被寄回给我-你对他们感兴趣吗?

    此致、

    彼得