This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电源的输出电压在轻负载时很明显

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506139/ucc28950-the-output-voltage-of-the-power-supply-rised-at-light-load

零件号:UCC28950

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

   这是4kw 电源的问题(整流电压为126V)、控制 IC 为  UCC28950。   重载时,电源运行良好,但当负载降低到70W 左右时,输出电压开始上升,如果继续 降低 负载,输出电压也会出现波动。 UCC28950 在电流模式控制下运行、SR 驱动器被禁用。原因是什么?

    非常感谢您提供有关解决此问题的指导。

                                 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    在70W 负载下、我认为您应该具有足够的负载以防止输出失控。  有一些因素会阻止转换器实现0或最小占空比。  我建议在降低负载时使用示波器叠加变压器初级侧、CS 和 Vout 两端的电压。  这样可以帮助您弄清楚为什么无法实现0%占空比。

     

    我的估计是电压放大器反馈环路在不应该占空比的情况下要求提供占空比。  一旦确定了导致这种情况的原因、它应该可以防止输出过冲。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mike、

      感谢您的快速分析,你是对的 ,示波器显示,当 负载轻到70瓦  ,占空比没有再下降,它是大约2 us ,我调整了 电压放大器反馈回路的参数,但 II 击败空气 。降低 RSUM 到20K     欧姆帮助电源工作在30瓦,示波器显示电源工作在 bust 模式下,占空比不能,如果 RSUM 工作在1.5欧姆。 除了 电压放大器反馈环路之外、什么会影响 占空比?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您应该能够将开通时间调整到低于1.5us。  我想知道您的 CS 引脚是否过度滤波而导致延迟。

    如果您使用单极滤波器、我会将极点设置为开关频率的10倍、看看它是否有帮助。

     

    此致、