工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
这是4kw 电源的问题(整流电压为126V)、控制 IC 为 UCC28950。 重载时,电源运行良好,但当负载降低到70W 左右时,输出电压开始上升,如果继续 降低 负载,输出电压也会出现波动。 UCC28950 在电流模式控制下运行、SR 驱动器被禁用。原因是什么?
非常感谢您提供有关解决此问题的指导。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
在70W 负载下、我认为您应该具有足够的负载以防止输出失控。 有一些因素会阻止转换器实现0或最小占空比。 我建议在降低负载时使用示波器叠加变压器初级侧、CS 和 Vout 两端的电压。 这样可以帮助您弄清楚为什么无法实现0%占空比。
我的估计是电压放大器反馈环路在不应该占空比的情况下要求提供占空比。 一旦确定了导致这种情况的原因、它应该可以防止输出过冲。
此致、