This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740

Guru**** 2501735 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28740, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505976/ucc28740-ucc28740

部件号:UCC28740
Thread 中讨论的其他器件:UCC28C40TINA-TIUCC28C42

工具/软件:

您好:

我目前正在使用 TI 的 PWM IC 设计反激式转换器。 由于我计划使用次级侧反馈、因此需要执行频率响应仿真。 为此、我参考了一个 TINA 示例并相应地配置了次级侧反馈电路。

为简单起见、我将 VDD 电源替换为电压源。

此时、我要尝试通过执行来评估频率响应是否合适 交流传输特性 并观察波特图。 但是、仿真似乎如所示 控制到输出 输入到输出 反激式转换器功率级交流建模(SLVA589 - 2013年7月)中所述、在我的当前设置下是不可行的。

如果您能指导我在配置的仿真中正确观察频率响应特性、我将不胜感激。

e2e.ti.com/.../UCC28C40.zip (这是 TINA 仿真文件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    您的模型直流稳定吗?  进行交流分析之前需要先完成这个过程。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、SMPS 电路通常不适用于直流分析。
    但是、瞬态和交流分析都会产生收敛且可靠的结果。
    如果在 TINA-TI 中有任何直流分析适用于 SMPS 电路的示例、如果您能分享它、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    UCC28740只有一个简单的模型。  我看到您正在评估 UCC28C42 Tina 模型。  您能否使用 UCC28C42在 e2e 中重新发布信息、以便由适当的应用工程师可以支持您的问题?

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了这篇帖子、发现您在主题标题中得到了正确的器件型号。 在器件型号中、您还需要在新螺纹中添加 UCC28C42。

    此致、