Thread 中讨论的其他器件:UCC28C40、 TINA-TI、 UCC28C42
工具/软件:
您好:
我目前正在使用 TI 的 PWM IC 设计反激式转换器。 由于我计划使用次级侧反馈、因此需要执行频率响应仿真。 为此、我参考了一个 TINA 示例并相应地配置了次级侧反馈电路。
为简单起见、我将 VDD 电源替换为电压源。
此时、我要尝试通过执行来评估频率响应是否合适 交流传输特性 并观察波特图。 但是、仿真似乎如所示 控制到输出 或 输入到输出 如反激式转换器功率级交流建模(SLVA589 - 2013年7月)中所述、在我的当前设置下是不可行的。
如果您能指导我在配置的仿真中正确观察频率响应特性、我将不胜感激。
e2e.ti.com/.../UCC28C40.zip (这是 TINA 仿真文件)