Other Parts Discussed in Thread: TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS25751 工具/软件:
尊敬的团队:
在扩展坞中使用 TPS25751、该扩展坞应该能够为连接的笔记本电脑提供高达100W 的功率。 扩展坞的外部电源不是一个固定输出电压大于100W 的电源单元、但它将是一个 USB-C 电源适配器、提供各种电压/电流设置、可能仅提供65W 或更低的功率。 是否可以告诉 TPS25751最大可用电压/电流是多少、以便其可以调整传输的拉电流能力(PDO)? 是否有灌电流(仅限) PD 控制器可用于与 TPS25751相对应的外部电源输入?
谢谢你
此致
Norbert