This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:TPS25751

Guru**** 2815335 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1501224/tps25751-tps25751

器件型号:TPS25751

工具/软件:

尊敬的团队:

在扩展坞中使用 TPS25751、该扩展坞应该能够为连接的笔记本电脑提供高达100W 的功率。 扩展坞的外部电源不是一个固定输出电压大于100W 的电源单元、但它将是一个 USB-C 电源适配器、提供各种电压/电流设置、可能仅提供65W 或更低的功率。 是否可以告诉 TPS25751最大可用电压/电流是多少、以便其可以调整传输的拉电流能力(PDO)? 是否有灌电流(仅限) PD 控制器可用于与 TPS25751相对应的外部电源输入?

谢谢你

此致

Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Norbert:  

    感谢您联系我们!

    您对仅受电 PD 控制器有哪些要求? TPS25730 非常适合上述桶形插孔替代设计。 有一种方法可以通过 EC 读取受电端的有效 PD 合约、然后在 TPS25751上相应地调整供电能力。

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aya、

    我认为您的答案已解决问题-请告知您!

    此致

    Norbert