This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2115A:电源控制 IC

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505604/tps2115a-power-control-ic

器件型号:TPS2115A
主题:TPS25947中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我正在设计 HDMI 接口、其中一个连接器同时用作输入和输出、根据 HDMI、如果电路板用作输入和源(如果电路板用作输出)、则5V 电压会灌入到我的电路板。

我需要知道是否有任何电源管理 IC 可供使用、例如1个输入、即5V 和2个输出同时连接到两个连接器、我将仅用于提供电压。

此外、它应该能够阻断反向电压和电流、因为我将连接到 HDMI I/O 连接器、如果被视为输入、该连接器也会灌入电流。

 

谢谢、

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    您是否希望电流双向从 IN 流向 OUT、然后流向 IN?

    此致  

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal

    不,我只想从输入到输出。\

    谢谢、

    Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irfan:

    电源多路复用器器件用于在两个输入之间进行选择、然后将该输入传递到输出。  

    但您的应用必须将一个输入传递到两个输出。

    因此、需要使用两个单独的电子保险丝、其中 VIN 短接和单独的 Vout。  

    可以检查 TPS25947器件。

    此致  

    Kunal Goel