工具/软件:
您好、
我们设计了一个电路板、用于从电流互感器获取能量、并将其用于为超级电容器充电。 除了能量收集之外、系统还测量 CT 产生的电流并以无线方式传输数据。 一旦超级电容器达到1.8V、系统就会正常运行。
我们遇到的问题是、一旦 VSUPERCAP 超过3.3V、TPS631000的输出在3.3V 时不会保持稳定、但会开始上升。
例如、在我们的测试中、当 VSUPERCAP 达到4.0V 时、Vout 上升到3.8V。
原理图如下: 
负载消耗约为200uA @3.3V。 我们已经尝试了 PFM 模式和强制 PWM 模式、但这两种情况下都仍然存在问题。
你知道为什么会发生这种情况吗? 作为解决方案、您会提出什么建议?
此致、