This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:如果 Vin 高于 Vout、Vout 将上升

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503905/tps631000-vout-rises-if-vin-is-higher-than-vout

器件型号:TPS631000

工具/软件:

您好、

我们设计了一个电路板、用于从电流互感器获取能量、并将其用于为超级电容器充电。 除了能量收集之外、系统还测量 CT 产生的电流并以无线方式传输数据。 一旦超级电容器达到1.8V、系统就会正常运行。
我们遇到的问题是、一旦 VSUPERCAP 超过3.3V、TPS631000的输出在3.3V 时不会保持稳定、但会开始上升。
例如、在我们的测试中、当 VSUPERCAP 达到4.0V 时、Vout 上升到3.8V。

原理图如下:

负载消耗约为200uA @3.3V。 我们已经尝试了 PFM 模式和强制 PWM 模式、但这两种情况下都仍然存在问题。

你知道为什么会发生这种情况吗? 作为解决方案、您会提出什么建议?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于周末、我们的 AE 将在下星期一向您提供反馈。 感谢您的耐心。

    Aurora

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Jonjan、

    感谢您的帮助、我相信我们正在与 FAE 合作处理这一问题。 现在、我们认为从 CT 到器件的输出端有一些漏电流。

    注意

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、陶先生、

    感谢您的答复。

    对于如何确定这是由于某些泄漏造成的、有任何建议?

    如果是这种情况、您对解决问题有何建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Jonjan、

    FAE 的反馈说、当输出端有小负载时、Vout 上升就消失了、对吧? 我认为这可以证明某个地方有一些泄漏电流。  
    为了解决这个问题、我恐怕我无法在这里提供建议、因为我们应该找出漏电流是如何发生的并切断这条路径。 它与您的实际系统有关。

    此致

    TAO