This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562EVM:无法使用 GUI

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5562EVM, LP5562

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503958/lp5562evm-unable-to-use-gui

器件型号:LP5562EVM
主题: LP5562中讨论的其他器件

工具/软件:

我的笔记本电脑能够识别设备管理器中的 LP5562EVM、并且我已经安装了 TI_CCD_GUI 驱动程序、但 Virtual_Port 不允许我进行读取或写入操作。  此问题是否有任何修复方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    我们的专家稍后将为您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    1. 您能否通过跳线设置共享 LP5562EVM 电路板图像?
    2. 在识别电路板、如下图所示后、您能帮助检查 USB 地址吗(COM2、您的地址可能不同)?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、这里是我的电路板和 USB 地址的图像。 另一方面、我想知道是否可以将板上的 LP5562 LED 驱动器连接到 nRF52840dk、以便 nRF52840dk 控制 LP5562EVM 上的 LED 驱动器和 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    硬件设置应正确无误。 红色 LED 闪烁表示连接成功。

    我想您应该在 GUI 上点击 Enable pin 按钮后看到提示窗口。 您是否尝试过点击 OK 按钮来尝试读取寄存器? 如果是、GUI 底部显示的值/信息是什么?

    是的、您可以通过断开与板载控制器的连接并将其重新连接到控制器、使用另一个控制器与板上的 LP5562进行通信。

    您可以下载 用户指南 以检查详细的连接。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 Felix、这是我在点击"Enable"引脚后看到的结果

    我曾经看到 NOACK 在左下每当我点击它,但由于某种原因它没有出现这一次。 我能够启用 W LED、但每当我尝试启用 RGB LED 时、都不会看到电路板上的 LED 亮起。 是否缺少启用 RGB LED 的设置?

    关于新控制器的连接、我假设需要将板上的 P6接头的 SCL、SDA、EN 和 CLK_32K 引脚连接到 nRF52840dk、但如何断开板载控制器的连接? 我通读了用户指南、只能发现可以使用引脚接头更改控制器、但 它并未说明如何 断开板载控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这就是在点击 Enable 引脚后收到错误时的情况。 收到错误时、红色 LED 也在闪烁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    要打开电路板上的 RGB LED、需要更改跳线以将输出连接到 RGB。

    要断开板载 MCU 连接、您只需移除所示的所有跳线(左侧)。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、我将右侧跳线从 X2引脚接头向上移动、就像在您显示的第一个图像中一样、启用 RGB LED、但只有 W LED 工作正常。 RGB 电流会自动更改为默认值10101111、因此我相信应该启用该设置、但当我设置 PWM 时、LED 不会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    您能否通过单击打开"Program"面板、让我看看设置是什么?

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felix、下面是 Program (程序)面板的外观

    我尚未在中加载程序、我正在尝试首先查看是否可以设置 PWM 值来像 W LED 一样打开 RGB LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    请将 R/G/B LED 的 LED 映射设置为"I2C 寄存器"。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "你好,菲利克斯,这似乎是工作的,但红色和蓝色的照明是交换的。 当我在 R LED 上设置 PWM 时、LED 为蓝色、B LED 则相反。 G LED 工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    这很奇怪。 我可以通过以下 GUI 和硬件设置正确地控制 R/G/B/W。

    ...

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    添加硬件映像。

    此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Felix、这就是它的样子