This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:PB 引脚控制上电

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1503827/tps65219-the-pb-pin-control-the-power-on

器件型号:TPS65219

工具/软件:

您好的团队、

TPS6521910的引脚25默认为 PB。 当客户使用 TPS6521910时、原理图中没有保留按钮。  在这种情况下、它们如何实现上电使能?

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的查询。 美国和欧洲 TI 办事处于4月18日关闭。 该主题已分配、但您将在下周初收到回复。 感谢您的耐心!

    此致、

    Katie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    感谢您发送 e2e 邮件。

    正确、此器件的10个版本配置为 PB、但由于此器件上启用了 FSD (首次电源检测)、它会在 VSYS 达到所需电压时立即自动执行上电例程。 PB 在首次上电时被忽略。 之后、用户必须使用 PB 再次为器件上电。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    感谢您的确认。  

    您提到的第一次开机是指我们的芯片从工厂发送给客户的时间?
    客户没有保留的 PB 接口。 MCU 能否控制下拉时间来实现上电?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    第一个上电意味着、每次 VSYS 从低电平变为高电平时、无论 EN/PB 引脚状态如何、器件都会执行上电序列。

    是的、MCU 可以下拉 PB 引脚下拉来满足 ON 和 OFF 请求。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我懂了。 在客户的原理图上、EN/PBNSENSE 不起作用。 当 VSYS 上升时、PMIC 无需额外的使能控制即可开始工作。 如果 PMIC 冻结或卡住并需要重新启动、则重新启动 VSYS 的唯一方法是重新启动。 是这样吗? 如果客户为 PB 引脚设计外部驱动电路、则可以通过外部电路(而不是 VSYS)重新启动/唤醒 PMIC。 对吗?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    PB 用于启动所有输出轨的上电或断电例程。

    VSYS 是器件的主电源输入。 启用 FSD 后、每次 VSYS 从低电平变为高电平时、器件都会执行上电例程。

    请查看第51页的器件状态图、地址为 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65219.pdf?ts = 1745434739673和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS65219

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sathish:

    我注意到、从 初始化到激活、它需要"按需"。  如果启用了 FSD、 即使为 VSYS 供电时 PB 引脚上没有任何运行(无开启请求)、TPS6521910也可以进入运行状态、对吗?

    我注意到、在数据表中、按钮是可选的、不是必需的。  

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    启用 FSD 时、它会在首次上电时忽略 EN/PB (VSYS 从低电平变为高电平)、因此它可以在 PB 引脚上没有任何操作时进入工作状态。 ON 请求是一个内部信号、在内部进行处理。

    仅当需要对所有电源轨进行下电上电时、才需要按钮。

    Sathish