This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 即使 VDD 处于有效状态、电源正常(PG)输出也会保持低电平

Guru**** 2555160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506673/power-good-pg-output-remains-low-even-though-vdd-is-active

器件型号:TPS23734

工具/软件:

尊敬的团队:
我们在设计中使用了 TPS2373-4RGW PoE PD 控制器。 硬件已组装、目前正在测试中。  
 
我们注意到某些设备中存在间歇性问题:即使 VDD 处于活动状态、电源正常(PG)输出也保持低电平、这表明 PoE 协商已成功完成且内部热插拔 MOSFET 已导通。 此行为不一致、每10次电源循环(热插拔 LAN 电缆)大约显示一次。 我们 在测试期间使用 POE300 1.0作为 PSE。  
 
附加了 TPS2373-4RGW 设计部分的图像。
 
 
电源部分的方框图。

观察结果:
  • 探测点 正极探头 负极探针 预期电压 测量电压
    VCC_48V0_PRIM TP26 TP55 53-57VDC 53.65V
    VC_IN_12V0 TP237. TP55 ~12V 12.09V
    PD 控制器 PG_48V0 TP36 TP55 ~9V 0.3V
请告知我们这些事件的潜在原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenin:

    感谢您的联系  

    有两件事可能相关:

    1.VC_OUT 需要比 VC_IN 高10倍。 还建议在该电阻器上使用100k 而不是10.5k 电阻器、以降低功率损耗

    2. VDD - RTN 之间的 C1通常需要比 C2大10到20倍。 因此、当背对背断路器导通 C1时、有助于为 C2充电、而不会使 C1上出现过大的压降。  

    否则、C2充电可能会导致过高的浪涌和 TPS2373-4折返。

    此致、

    DIAN