主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
工具/软件:
大家好:
因此、我们有一个针对电池组的寿命测试、它使用随机 RSOC 作为目标对电池进行循环(充电和放电)。
在学习循环程序后的第一个周期、上限目标 RSOC 为95%、下限目标为15%。
电芯网格随 RSOC 递减一起更新、这表明电量监测计跟踪 DOD 并在电芯网格超过11.1%(在拐点区域之前)后通过电芯网格(1 - 13)报告我们。
这可以用图1来描述。

图1. 周期计数1时的 RSOC 与 Cell Grid。
然而、在进一步经过几个周期后、RSOC 差异较大(从90%到40%)、电芯栅格未更新。
从 DISCHARGE 状态转换为 CHARGE 状态后、电芯栅会更新。
这可以在图2中说明。

图2. 周期计数4时的 RSOC 与 Cell Grid。
是否有任何解释、这种情况是如何发生的?
我刚刚附加了3个文件、其中包含学习周期数据、周期计数为1时的数据和周期计数为4时的数据。
包括数据内存文件。
e2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_17_5F00_15.07.02_2D00_FirstCycleDataLog_2D00_DischargeUntilTermV.csve2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_21_5F00_05.47.19_2D00_QMAX_5F00_Docking_5F00_1_5F00_Batt_5F00_0x1c.csve2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_21_5F00_19.17.30_2D00_QMAX_5F00_Docking_5F00_14_5F00_Batt_5F00_0x1c.csve2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_21_5F00_05.47.19_2D00_Cycle_2D00_1_2D00_DataMem.csve2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_21_5F00_19.17.30_2D00_Cycle_2D00_14_2D00_DataMem.csv