This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:电池网格跟踪

Guru**** 2810835 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1504836/bq40z60-cell-grid-tracking

产品型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:GPCCHEM

工具/软件:

大家好:  

因此、我们有一个针对电池组的寿命测试、它使用随机 RSOC 作为目标对电池进行循环(充电和放电)。

在学习循环程序后的第一个周期、上限目标 RSOC 为95%、下限目标为15%。
电芯网格随 RSOC 递减一起更新、这表明电量监测计跟踪 DOD 并在电芯网格超过11.1%(在拐点区域之前)后通过电芯网格(1 - 13)报告我们。
这可以用图1来描述。

图1. 周期计数1时的 RSOC 与 Cell Grid。

然而、在进一步经过几个周期后、RSOC 差异较大(从90%到40%)、电芯栅格未更新。
从 DISCHARGE 状态转换为 CHARGE 状态后、电芯栅会更新。
这可以在图2中说明。

图2. 周期计数4时的 RSOC 与 Cell Grid。

是否有任何解释、这种情况是如何发生的?  

我刚刚附加了3个文件、其中包含学习周期数据、周期计数为1时的数据和周期计数为4时的数据。
包括数据内存文件。  

e2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_17_5F00_15.07.02_2D00_FirstCycleDataLog_2D00_DischargeUntilTermV.csve2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_21_5F00_05.47.19_2D00_QMAX_5F00_Docking_5F00_1_5F00_Batt_5F00_0x1c.csve2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_21_5F00_19.17.30_2D00_QMAX_5F00_Docking_5F00_14_5F00_Batt_5F00_0x1c.csve2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_21_5F00_05.47.19_2D00_Cycle_2D00_1_2D00_DataMem.csve2e.ti.com/.../2025_2D00_04_2D00_21_5F00_19.17.30_2D00_Cycle_2D00_14_2D00_DataMem.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asfan、

    您能附上 chemID 的 GPCCHEM 工具报告吗?该报告应该是您从该工具通过电子邮件收到的一个 zip 文件、帮助您选择 chemID。

    GPCCHEM 工具:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    抱歉、我尚未将电池数据上传到 GPPCHEM、我们很快就会上传。

    但是、根据您的回答、我的电池电芯与用作电量计参考的 OCV 之间可能存在不匹配的化学成分。
    我可以回答、 是的、它是不同的 。  

    很久以前、我们使用的是来自市场的随机电池、他们假设他们的产品是正品 Sony US18650VTC6 3000 mA (化学 ID 2141)。 然而、我们发现循环过程中存在不平衡问题。 因此、我们决定不再使用这种电池。  

    现在、我们要从授权经销商处购买一节电池 Molicell、 能量传输  INR-18650-P28A. (化学 ID 5271)。
    然而,我们的仪表仍然使用旧的化学 ID 2141。 根据我们对您的 Impedance Track 算法的理解、只要电池化学物质相同(NMC)、使用旧化学物质(2141)是安全的、而且我们使用的电池具有比2700 mA (OCV)更低的 Qmax 容量(OCV) 3000 mA。  

    因此、监测计应能够在放电期间跟踪监测计位置(DOD)的位置。  
    我的理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asfan、

    只要电池化学品相同(NMC)、使用旧化学 ID (2141)
    是安全的。

    这种说法是错误的、电池电量计在进行所有测量时都会出现错误的行为。 由于要更新 chemID、因此还需要在"Data Memory"选项卡中更新参数、并在"Calibration"选项卡中重新校准以确保安全。 您还需要重新运行学习周期来获取更新的 Qmax。 完成这些步骤后、应能获得准确的测量结果。 我随附了介绍电量计更新的 EVM 指南、学习周期的文档、以及用于挑选 chemID 的 GPCCHEM 计算器。

    EVM:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluub71/sluub71.pdf?ts = 1745422355635&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ40Z60EVM-578

    学习周期(概念相同但电量计不同):
    https://www.ti.com/lit/an/slua848/slua848.pdf?ts = 1745422267940&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    GPCCHEM 计算器:
    https://www.ti.com/tool/GPCCHEM

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    首先、感谢您的回答。  

    抱歉、如果我的理解有误。 但是、您能帮助我正确理解电量计的相关信息吗?并联、我将按照您的建议为我的电池电芯使用合适的化合物 ID。

    如您在第一个学习周期文件中所见、网格点从1更新到10 (拐点区域)、这表明测量仪表能够跟踪3000mA 并更新电阻、即使 OCV 基准为2141/OCV (其中我的电池为5271/DOD 2700mA)。  

     如果我们参考某个特定温度下的 OCV 曲线(我都知道 OCV 是 T (Temperature)的函数)、那么这是有意义的。 如果您说我的陈述是错误的、那么我可以接受、如果 OCV 曲线在不同温度下具有截然不同的曲线。 是这样吗?  

    因此、电量监测计在上一个周期中具有不同的电阻测量值、而前一个周期使用另一个 T (温度)。 但是、更新后的电阻值始终为正号、因为 OCV 的电压高于欠载电压。 是这样吗?  

    最后、我的电池 DOD (5271)的100%远低于2141 DOD 的100%。 因为当前的电池容量远低于我的旧电池。 因此、测量仪表应能够跟踪其 DOD、并通过第一个学习周期数据进行验证。 是这样吗?  

    感谢你的帮助。  
    阿斯凡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asfan、

    OCV 曲线在不同温度下具有截然不同的曲线。 是这样吗?  [/报价]

    是的、这是正确的。OCV 曲线可能会因电芯的温度而异、这些 OCV 曲线通常由电芯制造商提供给您。

    因此、电量计应该能够跟踪其 DOD、并通过第一个学习周期数据进行证明。 是这样吗?  [/报价]

    这不一定正确、因为它能够在充电、放电静置周期后跟踪和更新 DOD、但是具有错误的 chemID 永远不会为您提供准确的结果、也永远不会在多个周期后进行足够的更新以显示真实的曲线状态。

    谢谢您、
    Alan

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    好的、让我遵循您的建议。  

    如果我 根据 GPCCHEM 工具选择了正确的化学 ID、那么应该是电池网格在二次充电期间始终正确更新?
    因为我们作为用户监控电量监测计是否能够跟踪电池的唯一方法是使用电池电网。

    谢谢您、
    阿斯凡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Asfan、

    SoC 会根据充电、放电或静止事件定期更新、我不知道电芯栅代表低电平是什么、因为这些轴不是标签。 但是、在更新 chemID 时、它们应该更新并且 SOC 应该正确反映出来、如果不更新、电池电量监测计很难正确更新。 此外、如果您对每个电池组的电压感兴趣、还可以在.log 中查看一个寄存器。  

    谢谢您、
    Alan