This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24600:无法充电和出现意外行为

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498969/bq24600-unable-to-charge-and-unexpected-behavior

器件型号:bq24600

您好、

我正在尝试 对使用 BQ779600PWR 作为电池管理系统、BMS 和 BQ24600RVAR 作为充电器的4节锂聚合物电池充电电路进行故障排除。  

PCB 上的其他电路是  用于为步进电机和微控制器供电的24V、5V、3.3V 电源。

希望得到任何帮助。

充电器参数:

V_IN = 24V、来自外部电源

目标电池电压= 16.4V

充电电流= 1A

观察结果:

电池充电电路的行为有所不同、具体取决于是先启用 BMS、还是先插入充电器。

当  启用 BMS、然后插入充电器 、观察到以下内容。

STAT/和 PG 开始闪烁。  VCC 似乎 超过最大输入电压而增加、BQ24600关断。 请参阅 下面的示波器布线。

CH1:bq24600 VCC、CH2:HIDRV

HIDRV

插入充电器、然后启用 BMS 、观察到以下内容。

PG 和 STAT LED 均 保持亮起、但电池似乎未在充电。 HIDRV 看起来不像方波。

HIDRV

CH1:HIDRV、CH2 PH

LODRV

REGN

Iset

TS

CE

VCC

VREF

e2e.ti.com/.../BMS-and-Charge-Circuit.pdf

 BQ77915PWR 和 BQ24600RVAR 电路的原理图

Inductor L4是 TDK Corporation 的 VLS5045EX-3R3N

BQ24600RVAR 电路布局

顶层  

第二层

第三层

底层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hank、

    R39应等于9.31k Ω

    R42应等于430k Ω

    您还需要一个外部热敏电阻或一个10k 电阻器来连接 TS 和 GND。

    您看到这些建议有什么变化吗?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    对于上述观察结果、 使用了103AT-11 NTC 热敏电阻。 同样、 TS 上的电压最大值似乎为1.68V (如上所示)、我认为该值处于工作温度范围内。 这是真的吗?

    我手头没有这些电阻器值、但会购买这些电阻器值进行测试。

    我还忘了包括电感器 L4是  TDK 公司的 VLS5045EX-3R3N。

    谢谢您、

    Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在研究这个问题、并将在收集更多信息后提供更新。

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hank、

    您是否能够将 BQ24600与 BQ779600PWR 隔离 ? 我需要确认在没有 BQ779600PWR 的情况下是否发生了此问题  

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:



    我能够将 BQ24600与 BQ779600PWR 隔离。

    物有所值、我成功地使用 BQ24600 EVM 为电池充电。

    此致、

    Hank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hank、

     移除 BQ779600PWR 后、您能否确认此问题存在?

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为  移除 BQ779600PWR 后、问题仍然存在。  如下图所示、移除 BQ779600PWR 时、HIDRV 不是方波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hank、

    该问题很可能是栅极驱动信号的路由方式引起的。 将信号路由到开关 FET 下方。 SW 节点噪声非常大、如果栅极信号低于或靠近信号、栅极可能会通过电容耦合拾取噪声。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我已经尝试切断 上图中圈出的两条迹线、并将 PH 和 HIDRV 引脚桥接至各自的 MOSFET。  

    现在、我观察到 PG LED 定期闪烁、如下图所示。 我在两个不同的 PCB 上尝试了两次、结果相同。 您认为这是否仍是由于布局问题造成的?

    我们没有设置如何使用 BQ24600、是否有 适合我们的用例且更易于设计的不同电池充电 IC?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hank、

    现在我可以观察到 PG LED 会定期闪烁、如下图所示。 我在两个不同的 PCB 上尝试了两次、结果相同。 您是否认为这仍是布局问题造成的?

    如果添加2-10欧姆的栅极电阻器、您会看到任何变化吗?

    如果在 SW 和 PGND 之间添加 RC 缓冲器电路(10 Ω 电阻器、330pF -1nF 电容器)、您是否会看到任何变化?

    此致、

    基督教。