您好、
我正在尝试 对使用 BQ779600PWR 作为电池管理系统、BMS 和 BQ24600RVAR 作为充电器的4节锂聚合物电池充电电路进行故障排除。
PCB 上的其他电路是 用于为步进电机和微控制器供电的24V、5V、3.3V 电源。
希望得到任何帮助。
充电器参数:
V_IN = 24V、来自外部电源
目标电池电压= 16.4V
充电电流= 1A
观察结果:
电池充电电路的行为有所不同、具体取决于是先启用 BMS、还是先插入充电器。
当 启用 BMS、然后插入充电器 、观察到以下内容。
STAT/和 PG 开始闪烁。 VCC 似乎 超过最大输入电压而增加、BQ24600关断。 请参阅 下面的示波器布线。

CH1:bq24600 VCC、CH2:HIDRV

HIDRV
当 插入充电器、然后启用 BMS 、观察到以下内容。
PG 和 STAT LED 均 保持亮起、但电池似乎未在充电。 HIDRV 看起来不像方波。

HIDRV

CH1:HIDRV、CH2 PH

LODRV

REGN

Iset

TS

CE

VCC

VREF
e2e.ti.com/.../BMS-and-Charge-Circuit.pdf
BQ77915PWR 和 BQ24600RVAR 电路的原理图
Inductor L4是 TDK Corporation 的 VLS5045EX-3R3N
BQ24600RVAR 电路布局

顶层

第二层

第三层

底层