This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:PFM 运行导致奇怪的行为

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1498169/lmr43620-q1-pfm-operation-resulting-in-strange-behavior

器件型号:LMR43620-Q1

工具/软件:

您好:

在我的设计中、我使用了几个 LMR43620RS3QRPERQ1转换器、它们在轻负载条件下使用 PFM (脉冲频率模式)。

对于3V3转换器,这种去耦(不要担心红色曲线)在无负载和有负载的情况下是可以理解的:

然而,我的6V 转换器表现出这种去耦与标称负载(在250mA 估计)和+500mA 负载:

遗憾的是、对我来说、由于60kHz 的滤波谐振、它会导致高输入电流纹波。

该组件是否可以通过 FPWM 版本来解决? 这是否与反馈电阻不遵守10k Ω 并联建议有关?

我的原理图如下所示:

此致、

Alexian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexian:

    您可以尝试使用表中建议的6Vout 值吗?  

    什么是 SW 频率? 电感器值看起来有点大

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我尝试了其他反馈电阻值、它改变了一些形状、但没有太多(没有建议的值、尝试了56k 和11k、得到6.08V)。

    收集了有关脉冲频率模式的信息后、我观察到的行为似乎比我想象的更常见。 输入纹波电流被输入滤波器的谐振放大:移除输入电感器会显著降低输入纹波电流。

    但是、我仍然不明白为什么在某些情况下、转换器会在打开两个 MOSFET 之前开关几次、有时会像所示的第一条曲线那样在每个开关之后出现。 更令人不安的是、我不明白为什么它即使在负载较大的情况下也会一直在该模式下运行(所示为最后一条曲线)。

    开关频率为790kHz。 我会更改基准以使用 MODE 引脚获得一个、并强制其进入 FPWM 模式、因为在轻负载情况下我实际上并不需要优化功耗。

    此致、

    Alexian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexian:

    听起来使用强制 FPWM 模式可以解决这个问题。 如果出现任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Rahil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我更改了元件基准并强制采用固定 PWM 模式、遗憾的是、电流纹波仍然存在!

    还存在一些奇怪的东西:降压开关上的频率调制:

    以下是另一个在相同配置下正常运行的降压转换器:

    这似乎是这个降压转换器的不稳定问题、但我不知道如何解决...

    已经尝试使用不同的值(47uF、150uF、680uF)增大输入电容器。

    该转换器的输出端只有2个6V 至5V 的 LDO 转换器、没有直接供电的元件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否尝试隔离降压转换器并使用电子负载?

    此致、

    Rahil