工具/软件:
您好:
在我的设计中、我使用了几个 LMR43620RS3QRPERQ1转换器、它们在轻负载条件下使用 PFM (脉冲频率模式)。
对于3V3转换器,这种去耦(不要担心红色曲线)在无负载和有负载的情况下是可以理解的:


然而,我的6V 转换器表现出这种去耦与标称负载(在250mA 估计)和+500mA 负载:


遗憾的是、对我来说、由于60kHz 的滤波谐振、它会导致高输入电流纹波。
该组件是否可以通过 FPWM 版本来解决? 这是否与反馈电阻不遵守10k Ω 并联建议有关?
我的原理图如下所示:

此致、
Alexian