主题中讨论的其他器件: CSD95430
工具/软件:
尊敬的团队:
我们使用的是 TI 的 TPS536C7 40相 EVM。
请说明调整 I_CAL_GAIN / I_CAL_OFFSET 值的步骤。
我们加载了350A 的电流、但在 GUI 中我只能看到75A 的电流。

非常感谢
Rajat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Rajat:
您能分享有关负载的更多详细信息吗? 这是直流负载还是脉冲电流负载。? 从屏幕截图共享中、我可以看出只有10个相位处于活动状态、所有10个相电流的总和与 GUI 中显示的总和相同。 如您所说的40相 EVM 将有4个控制器。 因为 TPS536C7最多支持12个相位、并且屏幕截图中仅启用10个相位。 您能提供有关设置和负载的更多详细信息吗?
谢谢、
Vignesh R
尊敬的 Vignesh:
这是350A 电流的连续直流负载。
一个相位是驱动4个功率级、因此总共10个相位将驱动40个功率级。
以下是评估板的配置

如果您有任何疑问、请告诉我。
这是我的电子邮件 ID -rajat.singh@amd.com
如果需要、我们可以进行呼叫并向您显示 GUI 设置。
非常感谢
Rajat