This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS536C7:如何调整 I_CAL_GAIN / I_CAL_OFFSET 值

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS536C7, CSD95430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1505133/tps536c7-how-to-tune-i_cal_gain-i_cal_offset-values

器件型号:TPS536C7
主题中讨论的其他器件: CSD95430

工具/软件:

尊敬的团队:

我们使用的是 TI 的 TPS536C7 40相 EVM。

请说明调整 I_CAL_GAIN / I_CAL_OFFSET 值的步骤。

我们加载了350A 的电流、但在 GUI 中我只能看到75A 的电流。

非常感谢

Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好团队。

    您可以在此处更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    I cal 增益应保持为5、并且在空载条件下调整 Iout 校准偏移、以便 GUI 读数为0A。 通常、Iout 校准偏移在-1A 到1A 之间变化。  

    谢谢、

    Vignesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我根据您的建议进行了尝试、但我在 GUI 中获得的电流读数相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:  

    您能分享有关负载的更多详细信息吗? 这是直流负载还是脉冲电流负载。?  从屏幕截图共享中、我可以看出只有10个相位处于活动状态、所有10个相电流的总和与 GUI 中显示的总和相同。 如您所说的40相 EVM 将有4个控制器。 因为  TPS536C7最多支持12个相位、并且屏幕截图中仅启用10个相位。 您能提供有关设置和负载的更多详细信息吗?

    谢谢、

    Vignesh R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    这是350A 电流的连续直流负载。

    一个相位是驱动4个功率级、因此总共10个相位将驱动40个功率级。

    以下是评估板的配置

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    这是我的电子邮件 ID -rajat.singh@amd.com

    如果需要、我们可以进行呼叫并向您显示 GUI 设置。

    非常感谢

    Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    我是否可以知道 CSD95430 IMON 是电流或电压?

    非常感谢

    Rajat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajat:感谢您分享设置图。 每个功率级 CSP 信号是如何连接到控制器的?