This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C54:工作频率

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506043/ucc28c54-operational-frequency

器件型号:UCC28C54

工具/软件:

尊敬的团队:  

在 DS 表7-1中、 UCC28C54DR 似乎可以在低至10kHz 的低频率下工作。  

在我们的设计中、我们 使用2.2nF 和约70k Ω 的电阻器、但在使用电阻器值时、会在低于20kHz 时遇到问题。  

在如此低的频率下工作是否存在问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    下面是表7-1、在哪里可以看到10kHz 频率。 我想您的意思是图7-1。

    对于2.2nF 和70k、振荡器频率约为11kHz (根据图7-1)、问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    控制器不稳定...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您需要调整反馈环路以实现良好的相位标记、从而帮助稳定。