请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C54 工具/软件:
尊敬的团队:
在 DS 表7-1中、 UCC28C54DR 似乎可以在低至10kHz 的低频率下工作。
在我们的设计中、我们 使用2.2nF 和约70k Ω 的电阻器、但在使用电阻器值时、会在低于20kHz 时遇到问题。
在如此低的频率下工作是否存在问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
在 DS 表7-1中、 UCC28C54DR 似乎可以在低至10kHz 的低频率下工作。
在我们的设计中、我们 使用2.2nF 和约70k Ω 的电阻器、但在使用电阻器值时、会在低于20kHz 时遇到问题。
在如此低的频率下工作是否存在问题?