请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882-Q1 工具/软件:
尊敬的团队:
我想使用以下公式。 如果我的 R1 = R2 = 10k
VIN (UVLO_ON)= 1.23V *(1+10k/10k)= 2.46V
VIN (UVLO)= 10k * 5uA = 0.05V
UVLO 的高阈值和低阈值是多少?
2.46V 和2.46V+0.05
或
2.46V-0.05和2.46V

此致、
Roy