This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:UVLO_HYS

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1506514/tps552882-q1-uvlo_hys

器件型号:TPS552882-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我想使用以下公式。 如果我的 R1 = R2 = 10k

VIN (UVLO_ON)= 1.23V *(1+10k/10k)= 2.46V

VIN (UVLO)= 10k * 5uA = 0.05V

UVLO 的高阈值和低阈值是多少?

2.46V 和2.46V+0.05

或  

2.46V-0.05和2.46V


此致、

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    感谢您的联系。 由于带宽限制、我们将在两天内回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    Vin_UVLO_ON 电压由公式(1)决定、当器件未启用时、EN/UVLO 引脚不会提供拉电流。 Vin UVLO 阈值电压如公式(2)所示。

    因此、在您的示例中、Vin_UVLO_on=2.46V、Vin_UVLO_off=2.46V-5u*10k=2.41V。

    还需要考虑 Vin UVLO、最大3.0V 上升阈值。

    BRS、

    布莱斯