This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:哪些寄存器属于哪个寄存器页面分区

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507608/tps6594-q1-which-registers-belong-to-which-register-page-partition

器件型号:TPS6594-Q1
主题:DRA821中讨论的其他器件

工具/软件:

您好!

我们知道 TPS6594's 寄存器属于5页分区、但寄存器映射表并未指定每个寄存器所属的页。 在哪里以及如何找到这些信息?

谢谢、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

     在第8.6节中、您将展示以下内容:  

    •页0:用户寄存器
    •页1:NVM 控制、配置和测试寄存器
    •页2:修整寄存器
    •第3页:PFSM 寄存器的 SRAM
    •第4页:看门狗寄存器

    您将哪款处理器与 PMIC 一同用于 I2C/SPI 通信、我们提供了一些驱动程序可能会为您提供帮助?  

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katie:

    感谢您的答复。 我们使用的是 DRA821 SoC 和 I2C。

    我正在查找表8-23中列出的每个寄存器的页码。 例如、第一个寄存器 DEV_REV 属于第0、1、2、3或4页? 第二个寄存器 NVM_CODE1属于页0、1、2、3还是4? 所有其余寄存器以此类推。

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:  

    这是一个很好的反馈,让我努力帮助你更清晰的表格.  

    -凯蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    寄存器列表的格式如下:

    0xP##

    其中 P 是指的页、##表示寄存器地址。

    如果省略 P、则隐含在第0页上。

    例如、D0h 是一个地址为0xD0的第0页寄存器

    403h 是地址为0x03的 PAGE 4寄存器

    除非进行编程、否则不应访问除0和4之外的所有其他页。

    希望这有所帮助。

    BR、

    Nicholas McNamara