This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14241-Q1:VEEA 布线并与通用 VEE 平面的连接

Guru**** 2481615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1508028/ucc14241-q1-veea-routing-and-connection-to-the-general-vee-plane

器件型号:UCC14241-Q1

工具/软件:

您好、

我对 VEEA 节点(引脚35)相对于一般 VEE 平面的布线有疑问。

根据数据表中的第12.5.1节(第46页)、建议"VEEA (引脚35)应通过所有 PCB 层与 VEE 平面隔离、如下面的红色框所示。"

这是否意味着我们应避免在 VEEA 和 PCB 上的 VEE 平面之间进行任何连接? 这意味着 PCB 上的 VEE 和 VEEA 之间没有单点连接(在 IC 外部)?

这是因为 VEEA 在内部连接到 IC 内的 VEE 吗?

我们对本节中的建议和引脚配置表有点困惑。 您能否提供有关管理设计这方面的建议或提示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您应在较低的 FBVDD/FBVEE 电阻器/电容器之间直接连接、这是因为内部 FB 比较器以 VEEA 为基准、我们希望避免将 VEE 开关噪声耦合到 FB 比较器中、以保持高水平的电压调节精度。 引脚36为 VEE、引脚35为 VEEA、从 UCC14241数据表中的图12-20可以看到、外部单点连接是通过将引脚35连接到引脚36实现的、引脚36 仍连接到 VEE 平面、但也会由红色轮廓中所示的单个过孔稍微"隔离"。 该单个过孔不连接到任何内部或底部 VEE 平面、而仅连接到一条引线、该引线直接连接到较低的 FB 电阻器/电容器、以便较低的 FB 电阻器/电容器不会漫无目的地连接到大 VEE 平面。

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了、这是合理的。 非常感谢!