工具/软件:
您好、
我对 VEEA 节点(引脚35)相对于一般 VEE 平面的布线有疑问。
根据数据表中的第12.5.1节(第46页)、建议"VEEA (引脚35)应通过所有 PCB 层与 VEE 平面隔离、如下面的红色框所示。"
这是否意味着我们应避免在 VEEA 和 PCB 上的 VEE 平面之间进行任何连接? 这意味着 PCB 上的 VEE 和 VEEA 之间没有单点连接(在 IC 外部)?
这是因为 VEEA 在内部连接到 IC 内的 VEE 吗?
我们对本节中的建议和引脚配置表有点困惑。 您能否提供有关管理设计这方面的建议或提示?