This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25125:电压检测限制

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507808/bq25125-limitation-of-voltage-detection

器件型号:BQ25125

工具/软件:

您好团队

如此处所示。 我们的 BQ25125具有 VBAT 监控功能。

如果电池容量太小、我们的限制或精度是否不稳定?

以下是当前目标电池规格。

1电芯/Vmin = 3V /Vmax = 4.35V /Vmin 10mA

BRS

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    电池电压监测器以 VREG 的百分比形式报告电池电压。 它可用作一系列比较器和基准电压:

    测量的稳定性取决于 BAT 引脚上的电压。 只要电池电压稳定、电池容量就不应对测量产生影响。

    此致、

    Juan Ospina.