请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25125 工具/软件:
您好团队
如此处所示。 我们的 BQ25125具有 VBAT 监控功能。

如果电池容量太小、我们的限制或精度是否不稳定?
以下是当前目标电池规格。
1电芯/Vmin = 3V /Vmax = 4.35V /Vmin 10mA
BRS
Brian
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.