请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS7H1111-SEP 工具/软件:
您好、
我们组装了两块采用 TPS7H1111MPWPTSEP 参考的电路板。
执行 X 射线分析后、我们无法确定散热焊盘是否(正确)焊接。
我们尚未为电路板供电。
在我们的应用中、此 LDO 的电流消耗将小于30mA (Vin = 5V 且 Vout = 3.75V)。
如果焊盘未正确焊接、是否存在异常运行风险或任何其他风险?
考虑到低耗散功率、我们认为不存在热风险、但从电气方面讲、如果未正确焊接元件、元件是否可以正常工作?
此致、
Benoit