This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7H1111-SEP:TPS7H1111MPWPTSEP 散热焊盘焊接不确定性

Guru**** 2481615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7H1111-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507563/tps7h1111-sep-tps7h1111mpwptsep-thermal-pad-soldering-uncertainty

器件型号:TPS7H1111-SEP

工具/软件:

您好、

我们组装了两块采用 TPS7H1111MPWPTSEP 参考的电路板。

执行 X 射线分析后、我们无法确定散热焊盘是否(正确)焊接。

我们尚未为电路板供电。

在我们的应用中、此 LDO 的电流消耗将小于30mA (Vin = 5V 且 Vout = 3.75V)。

如果焊盘未正确焊接、是否存在异常运行风险或任何其他风险?

考虑到低耗散功率、我们认为不存在热风险、但从电气方面讲、如果未正确焊接元件、元件是否可以正常工作?

此致、

Benoit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benoit、

    对于塑料封装 TPS7H1111-SEP、散热焊盘和 GND 之间没有外部电气连接时、可能会产生意外问题(例如噪声性能)。  如果存在导致更高电流事件的短路、也可能是散热问题。

    谢谢、

    Sarah