This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:如何使用 bqstudio 解锁数据存储器

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1507145/bq76905-how-to-unlock-data-memory-using-bqstudio

器件型号:BQ76905
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件

工具/软件:




嗨、大家好、我是否可以知道如何解锁 BQ76905上的数据存储器? 该器件当前处于密封模式。 当我按下"Read All"(全部读取)按钮时、UI 会显示"Unable to communication with device (无法与设备通信)"。 OTP 已由 TI 编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是寄存器视图:  



    器件处于 FULL ACCESS 模式  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI King:

    如果器件处于 SEALED 模式、则执行以下步骤 第4章设备安全 技术参考手册(TRM) 、其中说明了如何离开该安全模式。 前面的文章还应提供 使 SEALED 模式进入 FULLACCESS 模式的步骤。

    ‘UI 显示"无法与器件通信"、如第一个 bqStudio 图像所示、您能否仔细检查适配器与 EVM 和 PC 的连接、并关闭 bqStudio 左上角栏的‘Auto Refresh "来查看这是否有用? 您是否还在 bqStudio 打开时将任何其他 bq 器件连接到同一总线?  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一次我可以通过发送 set config update 模式来读取数据存储器、但仍然出现无法与器件通信警告是 bqstudio UI 的错误吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI King:

    尽管存在该错误、您是否能够在 bqStudio 上与器件进行通信?  

    此外、bqStudio 处于开路状态时、是否有任何其他 bq 器件连接到同一总线? 还是仅仅是 BQ76905?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:
    我能够与 bq76905通信、并且没有其他器件连接到同一总线。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    我目前面临一个问题。 在发送FET_ENABLE (0x0022)命令以启用自主模式之前、您能否请确认是否需要以独立模式运行?
    如果是、这是否意味着 MCU 必须先发送命令(0x0022)来启动独立模式?